This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201:cc1201

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/759902/cc1201-cc1201

器件型号:CC1201

尊敬的

规格中的值。 天线连接了一个0.9p 的电容器。

该电容器在400MHz 下的间歇性大于400欧姆。

这似乎是非常低的值 pf 电容器。

该值的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发布指向您所查看设计的链接?

    它听起来像是天线匹配盖、但需要确切了解您所指的设计、以确保准确无误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    基准 dsignn 为 SWRR122
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我喜欢使用阻抗:
    您的意思是电容器的*阻抗*大于400欧姆。 透射率*为2.3mS。

    它用于匹配、可能是谐波抑制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、ANT2 (0.9pF)用于天线调优。  

    由于匹配取决于接地层、如果天线和所用外壳附近有任何物体、则电路板上的匹配很可能会有所不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果放大器的输出为50欧姆、天线阻抗为50欧姆、为什么需要匹配的组件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我非常怀疑天线为50欧姆、例如 www.ti.com/.../swra496a.pdf 中的参考编号4 。 由于电路板尺寸不同、EVM 上的天线阻抗不同、但这些天线往往在史密斯圆图的下半部分具有阻抗、因此需要天线匹配。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您认为 PA 为50欧姆的原因是什么? :

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设他是指匹配网络的输出(R181)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TI 提供的 sceam 中、有2个连接输出的选项。

    一个选项是50欧姆射频连接器、此连接器与天线不匹配。