请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1101 主题中讨论的其他器件: CC1310
大家好、
我有一位客户刚从他的公司中脱离、开始工作(他的业绩良好)、希望生产出数量非常少、功能极低的低于1GHz 节点产品(数百家公司)。
显然、CC1310的成本太高、因此他正在研究 CC1101 +低成本 MCU。 我试图理解:
- 这部分的前景在过去一段时间内持续存在
- 支持领域(我认为没有太多)
- MCU 要求运行最小、功能最少的堆栈、以便我了解解决方案总成本
感谢您的帮助!
谢谢、
Brian