This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:CC1310的经济高效替代产品?

Guru**** 2560430 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/769560/cc1101-cost-effective-alternative-to-cc1310

器件型号:CC1101
主题中讨论的其他器件: CC1310

大家好、

我有一位客户刚从他的公司中脱离、开始工作(他的业绩良好)、希望生产出数量非常少、功能极低的低于1GHz 节点产品(数百家公司)。  

显然、CC1310的成本太高、因此他正在研究 CC1101 +低成本 MCU。 我试图理解:

  • 这部分的前景在过去一段时间内持续存在
  • 支持领域(我认为没有太多)
  • MCU 要求运行最小、功能最少的堆栈、以便我了解解决方案总成本

感谢您的帮助!

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    许多客户仍在使用和购买 CC1101,因此该部件很可能会长期可用。 只要客户购买该器件、就不可能淘汰该器件。
    您能更具体吗? 我们提供了大量涵盖 CC1101的应用手册、并为 MSP430提供了代码示例。
    -什么类型的堆栈(星型、网状、其他)、多少个节点、加密等?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许多客户仍在使用和购买 CC1101,因此该部件很可能会长期可用。 只要客户购买该器件、就不可能淘汰该器件。  

    好的、谢谢。

    您能更具体吗? 我们提供了大量涵盖 CC1101的应用手册、并为 MSP430提供了代码示例。  

    以上基本上回答了我的问题。 只要有一般的 E2E 支持和大量文档、我认为我们就可以了。  

    -什么类型的堆栈(星型、网状、其他)、多少个节点、加密等?

    虽然没有加密、可能是星型加密、但让我们说、允许在一个大型室内区域尽可能多地使用节点。  

     

    绝对需要了解在 MCU 要求方面、在公式中添加越来越多的节点需要进行哪些权衡。 数据传输极少、只需能够与尽可能多的节点进行通信。  

    (我开始认为这需要 CC1312这样的器件)

    谢谢、

    Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 CC1101方面、您唯一需要的是 SPI 接口。 存储器之外的其他功能可能是一个限制。 更多的节点需要更多的存储器来跟踪节点、但除此之外、客户还需要根据他想要运行的软件以及对所需类型或 MCU 的了解来设置要求规范。