请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1125 主题中讨论的其他器件: CC1200
您好!
为什么当我在869 MHz 时使用最大吞吐量配置时,它会为 FE_performance_mode 使用保留值? 是否有有关此保留模式的文档?
为什么 AGC_MIN_GAIN 仅为3?
当我将此配置与2个彼此接近的 CC1125EM 一起使用时、我会遇到许多数据包错误(由于使用外部 LNA/PA、因此在我使用的设计中遇到最糟糕的错误)。
是否有更好的配置来处理最大吞吐量?
谢谢、
Nicolas