This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:SmartRF Studio 最大吞吐量配置问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/793352/cc1125-smartrf-studio-max-throughput-configuration-problem

器件型号:CC1125
主题中讨论的其他器件: CC1200

您好!

为什么当我在869 MHz 时使用最大吞吐量配置时,它会为 FE_performance_mode 使用保留值? 是否有有关此保留模式的文档?

为什么 AGC_MIN_GAIN 仅为3?

当我将此配置与2个彼此接近的 CC1125EM 一起使用时、我会遇到许多数据包错误(由于使用外部 LNA/PA、因此在我使用的设计中遇到最糟糕的错误)。

是否有更好的配置来处理最大吞吐量?

谢谢、

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    复活节后、我必须回到您那里、讨论 FE_performance_mode 设置、因为我必须与负责开发此设置的人员讨论此设置。

    查看 PER 与电平数据、对于该设置、接收器似乎已饱和、并开始在输入电平高于-10 dBm 时获取数据包错误。 这是否与您看到的内容一致?

    但是:您是否也将电路板用于窄带应用或仅用于高数据速率? 如果是后者、为什么使用 CC1125而不是 CC1200 (作为一个示例)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    -10 dBm 饱和限制对应于我的观察结果。
    我还使用窄带。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用的 FE_performance_mode 提供的步长/范围与用户指南中显示的表稍有不同、用户指南中的表简化了直流消除/预测、从而为零 IF 提供了稍好的性能。

    不确定为什么没有记录。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供相关信息。

    AGC_MIN_GAIN 在这种模式下会怎样?它可以采用的最大值是多少? 如果可能需要大于3,为什么 SmartRF Studio 中只需要3?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AGC_MAX_GAIN 始终为0、因为该值会限制灵敏度。 AGC_MIN_GAIN 是在这种情况下设置的、用于限制可能的增益值的范围。 对于零、如果(在本例中使用)、则每个增益变化都是直流偏移估算的挑战、如果 AGC_MIN_GAIN 未设置为相当低的值、则性能会较差。 如果您能够按 Vs 电平运行、您可以看到增加 AGC_MIN_GAIN 对性能的影响。

    SmartRF Studio 中的预定义设置已设置为尽可能提供最佳性能。