This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:SmartRF Studio 7在数据包错误率测试中间停止。

Guru**** 2953060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/792982/cc1200-the-smartrf-studio-7-stops-in-the-middle-of-packet-error-rate-test

器件型号:CC1200

大家好、

我的客户将 SmartRF Studio7与 Trxeb + CC1200EM 结合使用。

PC 操作系统使用 Windows10 64位进行测试、SmartRF Studio7版本使用 v2.11、v2.12.1和 v2.13.0进行测试。

当从信号发生器接线数据包输入或当 CC1200EK 以无线方式相互通信时、如果通过 Packet Rx 选项卡重复执行启动/停止按钮、则会中断数据包错误率接收操作并停止该操作。 它将不会继续。

看起来很冷。 此时、无线电状态将为"NA."而不是"Rx"。

是否有办法永久防止这种冻结?

还是可以降低发生频率?

此致、

Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否能够逐步"如何"让我看到您所看到的内容?

    我本周有家庭办公室、因此我将无法在下周周二之前进行复制/测试。

    如果我们能够复制它、它看起来像 SmartRF Studio 错误、我将在此上面写一个错误通知单。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否了解过如何进行分步说明以查看与您看到的相同内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于我没有听说过这个、我关闭了这个线程。