请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1200 大家好、
我的客户将 SmartRF Studio7与 Trxeb + CC1200EM 结合使用。
PC 操作系统使用 Windows10 64位进行测试、SmartRF Studio7版本使用 v2.11、v2.12.1和 v2.13.0进行测试。
当从信号发生器接线数据包输入或当 CC1200EK 以无线方式相互通信时、如果通过 Packet Rx 选项卡重复执行启动/停止按钮、则会中断数据包错误率接收操作并停止该操作。 它将不会继续。
看起来很冷。 此时、无线电状态将为"NA."而不是"Rx"。
是否有办法永久防止这种冻结?
还是可以降低发生频率?
此致、
Takashi