请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1200 大家好、
请告诉我 CC1200的应用报告。
客户正在评估日本的 ARIB STD-T108 CC1200。
他们参考 CC1200应用报告(AN126:SWRA445)。
P2表1. TX 摘要 CC1200EM 868 930或表2。 TX 摘要 CC1200EM 920、表3。 TX 摘要 CC1200EM 920等、915MHz 裕度全部为2dBm。
客户担心2%会因个体差异和温度环境而超出裕度。
测量时是否有任何数据、例如温度或测试次数?
此外、在-45至85°C 范围内更改温度是否不会改变裕度?
此致、
Takashi