This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:关于应用报告(AN126)和#39;s 测试环境

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/793787/cc1200-about-application-report-an126-s-test-environment

器件型号:CC1200

大家好、

请告诉我 CC1200的应用报告。

客户正在评估日本的 ARIB STD-T108 CC1200。

他们参考 CC1200应用报告(AN126:SWRA445)。

P2表1. TX 摘要 CC1200EM 868 930或表2。 TX 摘要 CC1200EM 920、表3。 TX 摘要 CC1200EM 920等、915MHz 裕度全部为2dBm。

客户担心2%会因个体差异和温度环境而超出裕度。

测量时是否有任何数据、例如温度或测试次数?

此外、在-45至85°C 范围内更改温度是否不会改变裕度?

此致、

Takashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在这方面的数据显示在应用手册"在6个单元上进行测量"中。 如果您的客户希望获得的数据比应用手册中提供的数据多、他们应自行设置一些测试。