This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:无线 M-Bus T 模式下的响应时间

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/804405/cc1125-response-time-in-wireless-m-bus-t-mode

器件型号:CC1125
您好!
我们正在开发电表的开发部分、该部分将用作使用 CC112X 收发器进行无线 M-BUS 通信的收集器。 我们怀疑我们是否在填写从 Colletor 发送到仪表的电报中的时间要求。
在13757-4规范中、对于 T 模式、我们看到确认时间介于2ms 和3ms 之间。 (很抱歉使用西班牙语版的规范)。 正如我们了解的规格、该时间从仪表完成传输开始。   
我们将 cc112x 收发器与 GPIO0和 GPIO2搭配使用。 GPIO0配置为 GPIO0_CGF=0x06 (PKT_SYNC_RxTx)。 然后使用示波器测量信号 GPIO0、我们可以看到从下降到上升的间隔为3.080ms (橙色的单列)。  
我们不确定是否按照 GPIO0信号在发送 SYNC 字后生效的规定进行响应。 您能帮助我们了解我们是否及时作出响应? 已配置的同步字为18位(SYNC_CFG0 = 0x0F)。  
提前感谢您。
此致、
Inaki  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Inaki。 我们正在查看它。 Rgds、Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Inaki、

    在 T 模式下、前导码需要在2-3 ms 窗口内发送、只要信号前导码完全在该窗口内、就应该正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、M-W、

    感谢您的回答。 但是、我们正在尝试知道使用下面的 GPIO0信号是否满足该要求。  GPIO0配置为 GPIO0_CGF=0x06 (PKT_SYNC_RxTx)。 然后使用示波器测量信号 GPIO0、我们可以看到从下降到上升的间隔为3.080ms (橙色的单列)。   配置的同步字为18位(SYNC_CFG0 = 0x0F)、在32.768Kbps 时大约为0.5ms。 当前导码开始发送时、GPIO0信号有效?  

    如果没有、我们如何测量前导码的发送时间?

    Regads、

    Inaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Inaki、

    根据 CC1125用户指南、在 TX 模式下、当发送同步字时 PKT_SYNC_RxTx 被置为有效、这意味着此时您已经发送了前导码+ SYNC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在我们的计算中、32.768Kcps = 1.4ms 时48个可预处理+SYNC 芯片需要发送它。 是这样吗?
    对于 GPIO0中的测量,3.080ms - 1.4ms = 1.6ms。 我们将在2ms 之前传输前导码?

    非常感谢、
    Inaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Inaki、

    听起来很合理。 为了满足要求、您可能无法在2ms 标记之前开始发送前导码+SYNC。 基本上、您应该在1ms 窗口内包含前导码部分、而同步字和封装的其余部分可以延伸到3ms 标记上。