Other Parts Discussed in Thread: CC1125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1125 您好!
我们正在开发电表的开发部分、该部分将用作使用 CC112X 收发器进行无线 M-BUS 通信的收集器。 我们怀疑我们是否在填写从 Colletor 发送到仪表的电报中的时间要求。
在13757-4规范中、对于 T 模式、我们看到确认时间介于2ms 和3ms 之间。 (很抱歉使用西班牙语版的规范)。 正如我们了解的规格、该时间从仪表完成传输开始。
我们将 cc112x 收发器与 GPIO0和 GPIO2搭配使用。 GPIO0配置为 GPIO0_CGF=0x06 (PKT_SYNC_RxTx)。 然后使用示波器测量信号 GPIO0、我们可以看到从下降到上升的间隔为3.080ms (橙色的单列)。
我们不确定是否按照 GPIO0信号在发送 SYNC 字后生效的规定进行响应。 您能帮助我们了解我们是否及时作出响应? 已配置的同步字为18位(SYNC_CFG0 = 0x0F)。
提前感谢您。
此致、
Inaki