主题中讨论的其他器件:CC1350
您好!
我在基于 cc1350 Launchpad 设置 WSN 时遇到问题、我不知道问题在哪里。
当我在办公桌上测试设备时、一切都运行良好、但是当我尝试在室外部署设备时、它们看起来超出通信范围(在接收器处未接收到数据包)。 节点之间的距离约为50m (或更短)。
由于我使用的直流/直流转换器有一些问题(请参阅 此 问题)、因此问题是由电路板周围的电气噪声引起的。 为了验证这实际上是否是我尝试使用 SmartRF Studio 时遇到的问题、我们的想法是将器件置于连续 RX 模式、并将获得的 RSSI 底板与我们的电源板进行比较(基于 tps62030) 使用 Launchpad 的板载稳压器供电时获取的 RSSI。
结果非常相似:板载稳压器为-100dBm 至-108dBm、tps62030为-98dBm 至-104dBm (请记住、我在非无噪声的办公环境中执行测试)。 根据这些结果、我是否可以得出两种情况下天线捕获的本底噪声非常相似、因此问题由电噪声给出?
在接下来的几天中、我将使用带或不带 TPS 稳压器的 SmartRF Studio 进行一些范围测试、我是否可以执行其他测试来解决此问题?
谢谢、
Davide。