请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC1350-4 您好!
我的一位客户将 cc1350-4 LP 作为433MHz 频带的基准基准。
您能否提供该频带的测试报告? TX 功率和灵敏度正常。
BR。 Albin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的一位客户将 cc1350-4 LP 作为433MHz 频带的基准基准。
您能否提供该频带的测试报告? TX 功率和灵敏度正常。
BR。 Albin
您好、
它来自一个项目。
http://www.ti.com/lit/an/swra543a/swra543a.pdf
此电路板上的敏感度测试在433MHz 时为-110dBm。
默认情况下、我们测试该板的灵敏度 SmartRF Studio 设置:
测试结果比我们差。 是否存在任何不同的测试条件?
431:-109(数据包:33%,BER:0.83%)
434:-104.5(数据包:37.7%,BER:0.98%)
438:-104(数据包:24%,BER:0.57%)