This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:符号速率与射频带宽之间的关系

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/801579/cc1200-relationship-between-symbol-rate-and-rf-bandwidth

器件型号:CC1200

您好!

我知道 CC1200用户指南 第30页有一个有用的表格、其中描述了数据速率(以 kpbs 为单位)和符号速率(以 ksps 为单位)之间的关系、这取决于所选的编码。 我不理解符号速率与所需射频带宽之间的关系。 例如、如果我正在设计具有20kHz 授权带宽的许可应用、我如何知道如何将符号速率设置为以获得最大允许数据速率? 例如在第25页,它显示了传输信号的频率分析器图--我如何告诉芯片波形的宽度? 我知道如何将其设置为接收、但我不确定如何进行传输。

谢谢、

Aidan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    确保接收所需的最小 RX 带宽由给出:

    RX BW =信号带宽+ 4*ppm 晶振*射频工作频率

    对于 FSK,信号带宽可近似为数据速率+ 2*频率偏差(卡森规则)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 第一个公式是合理的、但我对第二个公式有点困惑。 当我用谷歌搜索卡森的规则时、它给出了公式 CBR = 2 (freq dev + peak freq)、因此我假设有另一条规则规定数据速率= 2 (peak freq)、以将其转换为您的公式? 这适用于4FSK 还是仅适用于2FSK? 只是为了澄清、这是数据速率、而不是符号速率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最后一个公式用于2-FSK。 由于这只是一个近似值、通常使用 GFSK 来提供较低的 OBW (信号带宽)、因此您基本上应该测量信号带宽以确保安全。