请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1200 您好!
我知道 CC1200用户指南 第30页有一个有用的表格、其中描述了数据速率(以 kpbs 为单位)和符号速率(以 ksps 为单位)之间的关系、这取决于所选的编码。 我不理解符号速率与所需射频带宽之间的关系。 例如、如果我正在设计具有20kHz 授权带宽的许可应用、我如何知道如何将符号速率设置为以获得最大允许数据速率? 例如在第25页,它显示了传输信号的频率分析器图--我如何告诉芯片波形的宽度? 我知道如何将其设置为接收、但我不确定如何进行传输。
谢谢、
Aidan