Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352R 主题中讨论的其他器件:CC3220SF
我们正在为即将推出的项目寻找合适的硬件铭牌、该项目需要集成到 AWS 生态系统中。
AWS 中列出了某些 SoC、例如 ESP 甚至 TI 2.4GHz 器件、但我想知道是否会朝着这个方向开发 CC1352支持。
我知道、亚马逊拥有的 FreeRTOS 是减轻这种情况的主要载体、但我不愿意在 CC 上使用它、因为我不知道任何副作用。
我不想处理基本的 SoC 到 AWS 连接基线。
有线索吗?
谢谢!