This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:AWS / Free RTOS 集成?

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3220SF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/800106/cc1352r-aws-free-rtos-integration

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件:CC3220SF

我们正在为即将推出的项目寻找合适的硬件铭牌、该项目需要集成到 AWS 生态系统中。

AWS 中列出了某些 SoC、例如 ESP 甚至 TI 2.4GHz 器件、但我想知道是否会朝着这个方向开发 CC1352支持。

我知道、亚马逊拥有的 FreeRTOS 是减轻这种情况的主要载体、但我不愿意在 CC 上使用它、因为我不知道任何副作用。
我不想处理基本的 SoC 到 AWS 连接基线。

有线索吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、GGA、

    为了将 TI MCU 连接到 AWS IoT Core、我们提供了适用于 CC3220SF WiFi MCU 的 AWS Amazon FreeRTOS。 TI 还提供适用于 AWS IoT 的 SimpleLink SDK 插件、适用于 CC32xx WiFi 和 MSP432E4以太网 MCU。 AWS IoT 插件基于 AWS IoT Device C SDK (github.com/.../aws-iot-device-sdk-embedded-C)。 对于非基于 TCP/IP 的射频器件、我们有一个称为传感器到云(www.ti.com/.../TIDC-01002)的 TI 设计 、该设计使用基于 TCP/IP RTOS 的网关将2.4GHz 无线电连接到 AWS IoT 内核(或其他云物联网平台)。

    我在这里假设您可能正在查看 BLE 特定的解决方案。 AWS IoT 目前在演示中为 Amazon FreeRTOS 提供 BLE 支持(docs.aws.amazon.com/.../ble-demo.html)。 我不知道可用于 AWS IoT Device C SDK 的任何类似 BLE 解决方案、这些解决方案可以轻松地在 TI-RTOS 等其他 RTOS 上提供支持。

    我想您可以查看 Amazon FreeRTOS BLE 演示(docs.aws.amazon.com/.../bt__hal__gatt__client_8h.html)中的低级 API 、看看它们是否可以移植到其他器件。 或者、使用网关将 TCP/IP 网关连接到 AWS IoT Core。

    希望这能有所帮助、Tom