This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC85xxDK-Headset-RD:使用 PurePath 无线命令运行数据包错误测试时出现问题

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC85XXDK-HEADSET-RD, CC8530, CC8531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/837595/cc85xxdk-headset-rd-trouble-running-packet-error-test-with-purepath-wireless-commander

器件型号:CC85xxDK-Headset-RD
主题中讨论的其他器件: CC8530CC8531

我正在尝试使用两 个 CC85XXDK-Headset-RD 评估板运行数据包错误测试。 我正在使用 PurePath 无线命令器(V1.0.0、内部版本36940)运行每次测试的库存(prod_test_per_auto_pwptc)。 每个评估板都连接到 CC 调试器、称为测试仪和 DUT。 但是、每次我运行 PER 测试时、所有测试都不通过。

评估板彼此直接相邻放置、因此理论上数据包丢失率应极低。 我在这里做了些什么问题吗?

下面是 PurePath Commander 尝试运行 PER 测试后的屏幕截图。

我有一个使用 CC8530的专有设计。 此设计基于评估板、最终我必须在评估板上运行此测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否检查了这些电路板上的 Tx 功率和频率精度?

    您可以将原理图发布到 PDF 中进行查看吗?

    如果是机密信息、您可以向我发送朋友请求、以便我们可以通过私人渠道进行。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PM、

    我正在尝试在两个 CC85XXDK-Headset-RD 评估板上运行测试。 文档位于 产品页面上。

    如何检查 TX 功率和频率精度?

    阿尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用生产测试功能并使用具有未调制输出的简单射频测试。 您可以使用频谱分析仪进行 Tx 功率测量和频率精度。 对于频率精度测试、请将分析仪跨度设置为10kHz、以获得更好的分辨率。

    谢谢、

    PM

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PM、

    很抱歉耽误了时间、这项监管测试对我们的时间表并不重要、因此我偶尔也在进行这项测试。

    我使用 Commander 以2450 MHz、0dBm、CW 输出运行 TX 测试。 我的频谱分析仪显示两个评估板的峰值强度约为-36dBm。 当我尝试运行 PER 测试时、当电路板尝试在通道1、9和18上发送和接收时、我确实会看到尖峰、因此电路板看起来工作正常。

    编辑:评估板均为 CC8531、固件版本为1.3。 bugfix 字段设置为0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的电路板看起来工作正常。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将两个工作板彼此相邻放置。 PER 测试是否有任何原因失败?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以在电路板之间进行导电测试? 我只想了解它是外部干扰(WiFi 还是其他2.4GHz) 还是电路板问题。

    您可能需要在电路板之间使用衰减器。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在这方面取得了进展?

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PM、

    评估板仅有 F 天线、没有同轴连接器可用于进行传导测试。

    我已经尝试将 DUT 调试器重命名为"从站"而不是"DUT"、出于某种原因、它似乎使一些生产测试通过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新。

    如果仍 要执行导体测试、则需要隔离天线(在 L112和 A1之间切割线迹)并将 SMA 引线焊接到线迹(朝向 L112)。

    谢谢、

    PM