This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:载波侦听从 Rx 选通脉冲花费3ms?

Guru**** 2812785 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/842931/cc1125-carrier-sense-takes-3ms-from-rx-strobe

器件型号:CC1125

大家好、我正在使用 cc1125并执行 RX 选通、但载波侦听需要3ms 才能变为高电平。 我将 GPIO2用于 CS (0x11)。 发送器正在运行、因此 CS 应尽快变高。  

请提供任何帮助。 据 Excel 计算器显示、CS 的电流大约为400us。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再做一些工作后、看起来是由于 RX 带宽为12.5kHz。 我能问一下、在这3ms 内、如果同步字出现、它是否仍会解码数据包、或者载波侦听是否必须为真。  

    我将 CARER_SENSE_GATE 设置为零、这意味着无论载波侦听如何、只要 RX 选通完成、调制器就会开始查看?

    我想知道我是否需要在前导码中考虑这3ms? 我希望任何出现的数据包都将被解调。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要您不使用载波侦听门控、无线电就已进入 RX 状态(这需要多长时间取决于同步校准、数据表中提供了数字) 并至少接收 4位用于 AGC 趋稳、然后才能接收同步字。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我所希望的。 谢谢