This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1260:Tx 输出引脚上是否需要 Vdd 的直流路径?

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/837053/cc1260-is-a-dc-path-to-vdd-required-on-tx-output-pins

器件型号:CC1260

您好!

大多数 TI 低于1GHz 的收发器需要在 Tx 输出端连接到 Vdd 的直流路径来为 PA 供电。

我目前正在使用具有差分 Tx 输出的 CC1260。 在这个特定的收发器上、没有提到 Tx 输出引脚上到 Vdd 所需的直流路径、也没有说明 Tx 输出是如何受电的。

有人能否确认 CC1260不需要在 Tx 输出引脚上连接到 Vdd 的直流路径? 对于我的演示、Tx 输出是否通过 AVDD_RF2引脚供电(我找不到任何其他具有此附加 VDD_RF 引脚的 TI 低于1GHz 收发器)?

谢谢

Arnaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arnaud、

    我不熟悉此器件。 我看到 ter 为您提供了帮助、并提供了该器件的技术文档。 我会向您发送朋友请求、您能将这些请求发送给我吗? 我会问之三,但我相信他已不在办公室。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seong:

    如您所述、TI 网站上不直接提供 CC1260的技术文档。 TI 似乎希望仅向选定的用户提供文档-最有可能限制此特定收发器上的支持资源。

    我不想干扰 TI 政策、我更愿意让 TI 支持团队就文档问题向您作出回答。

    如果您获得 CC1260文档、我一定会在您的项目中提供帮助。

    BR

    Arnaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以确认 PA 需要外部偏置。
    附加了 在902MHz 至928MHz 频段中运行时建议的元件值的原理图。

    e2e.ti.com/.../CC1260EM_5F00_schematic_5F00_0_5F00_2_5F00_0.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美! 非常感谢、LPFR_Test!