您好!
大多数 TI 低于1GHz 的收发器需要在 Tx 输出端连接到 Vdd 的直流路径来为 PA 供电。
我目前正在使用具有差分 Tx 输出的 CC1260。 在这个特定的收发器上、没有提到 Tx 输出引脚上到 Vdd 所需的直流路径、也没有说明 Tx 输出是如何受电的。
有人能否确认 CC1260不需要在 Tx 输出引脚上连接到 Vdd 的直流路径? 对于我的演示、Tx 输出是否通过 AVDD_RF2引脚供电(我找不到任何其他具有此附加 VDD_RF 引脚的 TI 低于1GHz 收发器)?
谢谢
Arnaud