This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:如何通过 Smart RF Studio 启用礼貌频谱访问

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/837803/cc1312r-how-to-enable-polite-spectrum-access-through-smart-rf-studio

器件型号:CC1312R

尊敬的德州仪器(TI):  

我们需要针对认证前活动和所有其他测试执行基于 CCA 的有礼貌频谱访问技术测试、我使用 Smart RF Studio 在 TX 或 RX 模式下控制器件、以及如何通过 Smart RF Studio 在礼貌频谱模式下配置器件 CC1312R 或任何其他软件或软件设置 、您能指导我们执行测试

5.21礼貌光谱访问 https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/300200_300299/30022001/03.01.01_60/en_30022001v030101p.pdf

此致  

Bhavani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    SmartRF Studio 不支持礼貌频谱访问。

    您需要使用我们的15.4堆栈进行测试。 我们的15.4堆栈符合 EN 300 220标准。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您能否详细说明在合规性测试实验室中将如何完成此测试?

    此致、

    Srinidhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 EasyLink 中的示例 rfEasyLinkListenBeforeTalk。 以下是 EasyLink 示例的屏幕截图。 还有一个过程是如何使用此应用程序。 同样的过程也适用于15.4堆栈。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您还可以使用 TI 驱动程序文件夹中的"rfListenBeforeTalk "示例。

    谢谢、

    PM