This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:VDDR 短路问题

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/865713/cc1350-problem-with-vddr-short

器件型号:CC1350

您好、先生、

我们的定制电路板可测量高达440伏和200 A 电流的交流电压和电流。 从现场接收到的电路板极少会使 VDDR 接地短路。 那么、VDDR 接地短路的主要原因是什么。

谢谢你

Nilesh Dalvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此帖子中的信息不足、无法为您进行调试。

    简而言之、您是否意味着 VDDR 和接地之间的阻抗接近于零? 如果是这种情况、其他引脚到接地的阻抗是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     接地和 VDDR 之间的阻抗为零。 接地引脚和其他引脚之间的阻抗是开路的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -您在电路板中看到此问题的百分比是多少?  

    -如果您不为电路板的高压部分供电、您会看到同样的情况吗?  

    -如果在关闭 DCDC 的情况下运行、您是否会看到同样的情况?  

    这种情况发生了多长时间?  

    如果在待机模式下干扰再充电脉冲的生成/计算、导致 VDDR 引脚上的电压过高、则会发出声响。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、很少有电路板从现场接收、它们持续感应电流和电压超过100A 和440V、但我们放置的电流互感器的最大额定电流为200A。

    如果器件未感应电流和电压、则不会发生这种情况。

    第二、我想问您、您说生成和计算再充电脉冲意味着您说的是哪个脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关再充电脉冲的介绍、请参阅  

    由于不感应电压/电流的电路板不会出现问题、因此您必须研究电路板的这一部分如何影响电路板的 CC1350部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的应用程序中,发送数据的时间间隔为10分钟后,我的主板处于待机模式。 当器件未感应电压和电流时、待机模式下的电流消耗为20微安。

    您想说的是、当器件处于待机模式时、同时器件 ADC 引脚施加的电流和电压会消耗更多功率? 因为电压会持续施加到电路板上。 但只有当任何电泵启动时才会施加电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定您的上一个帖子是否相关。

    请注意、我不知道您使用的硬件或软件。 如果我正确理解了您的描述、则只有当您感应电流/电压时才会看到此问题、这意味着您必须了解电路板的高电压部分如何影响电路板的 CC1350部分。 通常、我会先测量 VDDS/VDDR、然后比较您在使用电路板的高压部分时是否看到任何差异。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请启动一个与引导加载程序编程相关的线程、请将其回复到该线程。

    在施加高电压和电流后、我将在检查 VDDS/VDDR 的波形后更新您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是感应电流和电压并进入微控制器的 ADC 引脚的电路图片。

    在这里、

    1) 1)     微控制器电压 VDDS 来自电池、标称 VTG。 3.6V。

    2) 2)     在特定情况下、如果输入交流电压高于额定电压、则由于附件中所示的输入端存在钳位二极管、ADC 引脚波形会被钳制。

    因此、通过使用钳位二极管、过压不会施加到 ADC 引脚。 不过、当我们施加高于额定值的电压时、VDDR 会波动。 方法  

    我在这里连接了来自的波、

    我们的第二个观察结果是、当器件处于待机模式且使用睡眠功能2分钟时、如果施加的电压高于额定值、则 VDDR 是恒定的。

    在同一情况下、当器件使用睡眠功能在10分钟内处于待机模式时、其 VDDR 会波动。 器件进入挂起模式。  

    我不理解这个问题、这意味 着当我将器件长时间置于待机模式时、即超过10分钟、它的 VDDR 就会受到干扰。

    请提供有关此问题的建议

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示波器图片显示了什么? 请发布更好的图片、清楚地显示示波器的全屏、现在我无法读取轴。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1>当 我们施加高于 ADC 引脚额定值的电压时、查看波形、  
    ADC 引脚波形通过示波器通道2显示、VDDR 在相同情况下通过通道2显示。、  
    正如我在上次通信中所解释的、我们使用了钳位二极管、这是因为保护了 ADC 引脚电压。  

    1) 1)当 我们在 ADC 引脚额定额定值中施加电压时、查看以下波形、  
    ADC 引脚波形由示波器通道2显示、而 VDDR 在相同情况下由通道2显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一幅图显示了4.64V 的电压摆幅、超出了芯片的最大额定值。 请注意、您使用的二极管保护将提供高于 VDDS 的二极管压降、但绝对额定值为 VDDS + 0.3V。二极管压降大于0.3V、这意味着您需要不同的保护。