This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:CC1125

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/833020/cc1125-cc1125

器件型号:CC1125
主题中讨论的其他器件: CC1200

您好!

我正在尝试探索可 在无线电级别支持多协议的 SubGHz 收发器、为此、我们计划使用 CC1125。

我想了解一下、频率是否可以在 CC1125中配置、如果我们在下面构建软件堆栈、我们可以将其用于802.15.4协议和其他 TI 定制堆栈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajit、

    请查看此主题 :https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/677642

    此致、

    R.M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 R.M:

    感谢你的答复。 您能帮助我了解 CC1200和 CC1125之间的区别吗?

    此外、目前提供的低于1GHz 收发器中哪一款具有可配置的低于1GHz 频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajit、

    您可以在 CC1200和 CC1125上配置频率。 CC1200和 CC1125都是高性能射频收发 器、其中 CC1125通常面向窄带应用(低数据速率)。  

    您计划使用哪些数据速率?  

    此致、

    R.M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 R.M:

    我们正在寻找在数据速率、频带切换方面具有最佳性能的收发器、并且应该能够覆盖大多数协议、例如定制和标准堆栈。

    您能向我们推荐哪款收发器是适用于家庭自动化应用的最佳收发器、这款收发器涵盖广泛的协议?