请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1125 主题中讨论的其他器件: CC1200
您好!
我正在尝试探索可 在无线电级别支持多协议的 SubGHz 收发器、为此、我们计划使用 CC1125。
我想了解一下、频率是否可以在 CC1125中配置、如果我们在下面构建软件堆栈、我们可以将其用于802.15.4协议和其他 TI 定制堆栈吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ajit、
请查看此主题 :https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/677642
此致、
R.M.