This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:定制 PCB 阻抗问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/832600/cc1310-custom-pcb-impedance-question

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1190

我将使用 LAUNCHXL-CC13-90US 参考设计作为使用 cc1310和 cc1190的定制 PCB 指南。

我将射频线路的组件放置在尽可能与 launchpad 相似的位置、但我不理解天线布线馈线上的阻抗。

在光绘文件中 、天线馈线的宽度约为0.4mm、根据 wcalc.sourceforge.net/.../coplanar.cgi 使用 PCB 堆叠信息 时、阻抗约为65.9ohm。

使用 TXLINE 软件时、我得到的值几乎相同。

我是否遗漏了什么? 我是否必须在 50欧姆时使用较大的轨迹宽度、或者是否必须100%遵循 Launchpad 参考设计、0.4mm 的轨迹如何提供50欧姆的值?

这些是我在这里输入的值:

金属宽度(W):0.4mm (根据光绘文件)

金属间距(S): 0.4mm (根据光绘文件)

金属厚度(Tmet): 0.035mm (根据 PCB 堆叠)

金属电阻率(RHO):  1.72e-08 (材料是 Cooper 对吗?)

基板厚度(H): 0.4mm (根据 PCB 堆叠)

基板相对介电常数(er): 4.35 (FR-4)

频率:915MHz

我对射频设计不熟悉:/.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布线必须大于波长的1/10才能开始像传输线那样工作。 由于天线的走线很短、因此不是真正的传输线、因此在这种情况下不计算走线宽度。  

    如果您愿意、可以计算理论线宽以提供50欧姆的线、并使用该线、这样做不会出错。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、非常感谢。