This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:在 CC1200中使用4GFSK 运行时、同步串行与透明串行模式

Guru**** 2767585 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/829714/cc1200-synchronous-serial-versus-transparent-serial-mode-when-using-4-gfsk-operation-in-cc1200

器件型号:CC1200

我们希望在4GFSK 模式下以1Mbps 运行 CC1200。 出于带宽效率的原因、我们需要4GFSK 调制。 2-GFSK 很可能不适用于我们的应用-频谱太宽。  

无论如何、我们需要使用哪种数据模式与4GFSK 搭配使用时、会产生混淆。 CC1200用户指南的第8.9节提到了取决于数据速率和调制方案选择(即4GFSK)的限制。 我们正在尝试了解这些限制。 第8.9节规定、我们只能使用具有同步串行数据的2线调制。 不幸的是、我们看到的唯一其他数据传输选项-透明串行模式-不能为接收到的位提供时钟恢复。 我们必须使用单独的电路来实现它。  

我们可能会误解这一点。 您能详细说明第8.9节吗? 我们缺少什么吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同步的限制。 串行模式仅适用于 TX、您可以接收4-FSK。  

    使用串行模式的正常原因是传统协议。 如果此处出现这种情况、则此限制不应成为问题、因为您可以关闭前导码/同步并将需要发送的任何内容放置在 TX FIFO 中。