请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1200 我们希望在4GFSK 模式下以1Mbps 运行 CC1200。 出于带宽效率的原因、我们需要4GFSK 调制。 2-GFSK 很可能不适用于我们的应用-频谱太宽。
无论如何、我们需要使用哪种数据模式与4GFSK 搭配使用时、会产生混淆。 CC1200用户指南的第8.9节提到了取决于数据速率和调制方案选择(即4GFSK)的限制。 我们正在尝试了解这些限制。 第8.9节规定、我们只能使用具有同步串行数据的2线调制。 不幸的是、我们看到的唯一其他数据传输选项-透明串行模式-不能为接收到的位提供时钟恢复。 我们必须使用单独的电路来实现它。
我们可能会误解这一点。 您能详细说明第8.9节吗? 我们缺少什么吗?