This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201:PA 引脚上的推荐/绝对最大电压限制

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/826591/cc1201-recommended-absolute-maximum-voltage-limit-on-pa-pin

器件型号:CC1201

您好!

美好的一天!

我们的客户希望了解 CC1201 PA 引脚上的推荐电压以及最大电压。  数据表中提供的模拟引脚上的绝对最大额定值为2V。 但是、他们希望确认这是否也适用于 PA 引脚。 他们怀疑此引脚上的额定值可能高达3.9V 的 VDD 额定值

感谢您对此次调查提供反馈。

谢谢、祝您愉快。


此致、

Cedrick