请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1201 您好!
美好的一天!
我们的客户希望了解 CC1201 PA 引脚上的推荐电压以及最大电压。 数据表中提供的模拟引脚上的绝对最大额定值为2V。 但是、他们希望确认这是否也适用于 PA 引脚。 他们怀疑此引脚上的额定值可能高达3.9V 的 VDD 额定值
感谢您对此次调查提供反馈。
谢谢、祝您愉快。
此致、
Cedrick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
从参考设计(http://www.ti.com/lit/df/tidrbm6/tidrbm6.pdf)可以看出、PA 引脚连接到 VDD 开关、电压最高可达3.6V
问题的背景是什么? 客户应遵循参考设计以确保所需的性能。