您好!
我必须通过 UART 进行大规模生产编程。 我已根据我进行连接的情况阅读了该文档。 现在、为了进行编程、我使用的是 cc1350 LP 板。
我使用闪存编程器2软件进行 UART 编程。 那么、我的连接就像这样
DIO 2->RX
DIO 3->TX
USB 到连接到 PC 软件的串行连接器。 引导加载程序所需的更改在我的应用程序代码的 CCFG 文件中完成。
#ifndef SET_CCFG_BL_CONFIG_BOOTLOADER_ENABLE
//#define SET_CCFG_BL_CONFIG_BOOTLOADER_ENABLE 0x00 //禁用 ROM 引导加载程序
#define SET_CCFG_BL_CONFIG_BOOTLOADER_ENABLE 0xC5 //启用 ROM 引导加载程序
#endif
#ifndef SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_LEVEL
//#define SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_LEVEL 0x0 //低电平有效以打开引导加载程序后门
#define SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_LEVEL 0x1 //高电平有效以打开引导加载程序后门
#endif
#ifndef SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_PIN_NUMBER
#define SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_PIN_NUMBER 0x07 //引导加载程序后门的 DIO 编号
#endif
#ifndef SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_ENABLE
#define SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_ENABLE 0xC5 //启用引导加载程序后门
//#define SET_CCFG_BL_CONFIG_BL_ENABLE 0xFF //禁用引导加载程序后门
#endif
完成此设置后、我将该.out 文件浏览到我的闪存编程器中。在连接完所有此连接后、我的器件已连接。 我正在显示下面的图像。