This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDC-01002:CAN#39;t 开放网络

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDC-01002, CC3220SF, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/855309/tidc-01002-can-t-open-network

器件型号:TIDC-01002
主题中讨论的其他器件: CC3220SFUNIFLASH

你(们)好

我遇到的问题与此主题中的问题相同:

-云应用程序上的"打开"按钮仅在很短的时间内可见

-单击 MAC-COP 的 RESET 按钮时不会发生任何情况

这就是我拥有的:

-我使用了来自 TIDC-01002 git repo 当前主分支的预编译映像

-我已经配置了 CC3220SF、我可以连接到云。 这也显示在 Watson 设备仪表板中

-我有两个 CC1352P1板。 我将"CC13x2_LaunchPad/coprocessor_cc1352lp.hex"刷写到 MAC-COP、并将 sensor_cc13x2_lp_default_863.hex 刷写到传感器板。

-我根据文档更改了 MAC-COP 板上的跳线,并且 MAC-COP 板已堆叠在 CC3220SF 上,CC3220SF 只有一个电源 micro USB。 MAC-COP 上没有 LED 亮起

MAC-CoP 板之前已与 Project 0一起用作收集器节点,并且已知可以正常工作。

-所有 UNIFLASH 5.1.0.2397闪存操作均无错误结束

-Linux Mint 19.2

此致

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter Vittal、您好!

    我看到您使用的是868MHz 图像。

    您是否相应地配置了收集器应用程序? 您将需要更改 PHY 以支持此功能。 我相信、默认情况下、工作频率为915MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这可能是一个问题、我将对此进行研究。

    仍然有两个问题:

    -传感器有863映像,但网关显然没有,原因是什么?

    -云应用程序是否只能在连接的网关上运行? 毕竟、这是有效状态、因为传感器节点可能会前后移动。

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我无法构建协处理器映像 CCS 9.2、我遇到链接错误:

    我可以构建其他项目、例如:

    。 network_terminal_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_css

    。 out_for_box_CC3220SF_LAUNCHXL_tirtos_css

    ❯lsb_release -a
    没有可用的 LSB 模块。
    分销商 ID:   LinuxMint
    描述:   Linux Mint 19.2 Tina.
    发布日期:   19.2
    代号:   Tina

    Code Composer Studio

     版本:9.2.0.00013

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    有新的吗?

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。

    无需更改协处理器上的配置。

    只需按原样刷写即可、cc3220将对其进行控制。

    您可以从 CC3220切换频率、协处理器的工作方式是从主机接收命令(本例中为 cc3220)

    此致、

    AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如何使用 CC3220的频率? 网关正在执行以下操作:

    [NWK 获取处理程序]回调调用:

    [NWK GET Handler]元数据已发送;,len = 48

    [NWK 获取处理程序]发送的数据:[DEV 获取处理程序]回调调用:

    [DEV Get Handler] Dev Data:[link local task] Metadata sent、len = 48

    [链路本地任务]数据已发送、len = 0

    但是、似乎无法通过终端连接与网关进行交互。

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些打印输出看起来不错。

    这些只是发送到 Web 服务器的消息的状态。

    对于从终端控制频率而言、这是不可能的、您需要在编译时在 config.h 中填充此参数