主题中讨论的其他器件: CC3220SF、 UNIFLASH
你(们)好
我遇到的问题与此主题中的问题相同:
-云应用程序上的"打开"按钮仅在很短的时间内可见
-单击 MAC-COP 的 RESET 按钮时不会发生任何情况
这就是我拥有的:
-我使用了来自 TIDC-01002 git repo 当前主分支的预编译映像
-我已经配置了 CC3220SF、我可以连接到云。 这也显示在 Watson 设备仪表板中
-我有两个 CC1352P1板。 我将"CC13x2_LaunchPad/coprocessor_cc1352lp.hex"刷写到 MAC-COP、并将 sensor_cc13x2_lp_default_863.hex 刷写到传感器板。
-我根据文档更改了 MAC-COP 板上的跳线,并且 MAC-COP 板已堆叠在 CC3220SF 上,CC3220SF 只有一个电源 micro USB。 MAC-COP 上没有 LED 亮起
MAC-CoP 板之前已与 Project 0一起用作收集器节点,并且已知可以正常工作。
-所有 UNIFLASH 5.1.0.2397闪存操作均无错误结束
-Linux Mint 19.2
此致
Peter