主题中讨论的其他器件: TPS22910A
大家好、
我正在使用 LAUNCHXL-CC1310。 对于我们的应用、我们需要始终运行板载 RTC。 通常、电路板由直流电源供电。 但是、用户可以决定将其关闭、因此 AON_VD 电源域下的 RTC 将关闭。 我们需要将其打开、因此计划安装辅助电池源、例如纽扣电池、以便仅为 AON_VD 域供电、如果可能、仅为 RTC 供电。
那么、我的问题是、这可以作为起点的是什么? 有人可以建议吗?
提前感谢、
Chandrasekhar DVS
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我正在使用 LAUNCHXL-CC1310。 对于我们的应用、我们需要始终运行板载 RTC。 通常、电路板由直流电源供电。 但是、用户可以决定将其关闭、因此 AON_VD 电源域下的 RTC 将关闭。 我们需要将其打开、因此计划安装辅助电池源、例如纽扣电池、以便仅为 AON_VD 域供电、如果可能、仅为 RTC 供电。
那么、我的问题是、这可以作为起点的是什么? 有人可以建议吗?
提前感谢、
Chandrasekhar DVS
您好!
您可以考虑使用 其中一个具有受控接通 功能的负载开关(如 TPS22910A)作为选项。
由于初级和次级源 电压范围未知、因此很难给出建议。
您的次级来源是什么? 纽扣电池?
确保 uC 的输入将在1.8V-4.1V (绝对 最大值)。
我建议您访问下面的 PowerMux 链接、该链接可能对您有用。
谢谢。
Lakshminarayana。