This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:如何通过辅助电池电源为 AON_VD 加电?

Guru**** 1183780 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1310, TPS22910A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/861329/launchxl-cc1310-how-to-power-on-aon_vd-via-a-secondary-battery-source

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件: TPS22910A

大家好、

我正在使用 LAUNCHXL-CC1310。 对于我们的应用、我们需要始终运行板载 RTC。 通常、电路板由直流电源供电。 但是、用户可以决定将其关闭、因此 AON_VD 电源域下的 RTC 将关闭。 我们需要将其打开、因此计划安装辅助电池源、例如纽扣电池、以便仅为 AON_VD 域供电、如果可能、仅为 RTC 供电。

那么、我的问题是、这可以作为起点的是什么? 有人可以建议吗?

提前感谢、

Chandrasekhar DVS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据数据表、不可能仅为一个电源域供电。

    我假设您必须将辅助电池与直流电源并联。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

          我们还在我们的定制板上寻找基于 LAUNCHXL-CC1310的解决方案来解决此问题。 主电源提供的电压不同于我们要为辅助电源安装的电压。 因此、保持它们并联是关闭的。 因此、由于成本问题、我们无法安装另一个稳压器。 那么、没有其他方法可以实现这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您可以考虑使用  其中一个具有受控接通   功能的负载开关(如 TPS22910A)作为选项。

    由于初级和次级源 电压范围未知、因此很难给出建议。

    您的次级来源是什么? 纽扣电池?

    确保 uC 的输入将在1.8V-4.1V (绝对 最大值)。

    我建议您访问下面的 PowerMux 链接、该链接可能对您有用。

    www.ti.com/.../slvae51.pdf

    谢谢。

    Lakshminarayana。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lakshminarayana、感谢您的建议、这似乎很好。 我将对此进行研究。

    Chandrasekhar DVS