This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:TI15.4的 CE 无线电法规文档

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/856422/cc1310-ce-radio-regulation-documentation-of-ti15-4

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC1190

http://www.ti.com/lit/an/swra529a/swra529a.pdf

您好!  

您是否有一个文档来描述具有 CC1310的 TI15.4堆栈如何通过 CE 认证、如上部 FCC 文档。 谢谢。  

BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albin、

    如果用户想要使用跳频、该文档也适用于 CE 模式。 是的、频段将不同、但测试方法将相同。

    谢谢、

    PM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。  

    我检查了 ETSI、如果支持 LBT 或低占空比、则仅允许25mW。  

    对于宽带使用、仅869.4MHz+250kHz 支持27dBm。  

    您确认我的理解吗? 我们的 TI15.4是否可以满足27dBm 条款?

    如果为25mW、信标模式或无信标模式都兼容?   

    BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    他们希望用于 CE 认证的标准是什么? 频率范围和 Tx 功率是多少?

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在使用 CC1310或 CC1312来推广 TI15.4stack。 客户正在评估允许的最大 TX 功率@ EU 频带。  

    BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 TI15.4堆栈符合 ETSI 规范。 有关详细信息、请查看15.4 stack 的功能。

    如果他们有任何与 ETSI 规范相关的具体问题 、请告知我。 我们将对此进行研究。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PM、  

    我检查了 ETSI、如果支持 LBT 或低占空比、则仅允许25mW。  

    对于宽带使用、仅869.4MHz+250kHz 支持27dBm。  

    您确认我的理解吗? 我们的 TI15.4是否可以满足27dBm 条款?

    如果为25mW、信标模式或无信标模式都兼容?   

    BR。 Albin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albin、

    TI 15.4堆栈支持以下 PHY 模式。

    以下是 EN300 220-2 V3.2.1 (2018-06)的欧盟范围内的协调表。 这是标准的最新版本。

    对于500mW ERP 频带 P、除了<10%占空比或 PSA 之外、我在使用方面没有发现任何特殊限制。  可在堆栈中配置占空比和 PSA。

    请参阅应用手册 SWRA393、了解如何在 EN 300 220下将 CC1190用作+27dBm 输出的前端。 以下是链接。

    是、信标和非信标模式均兼容。 他们需要根据标准配置堆栈中的参数。

    谢谢、

    PM