请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1190 主题中讨论的其他器件:CC1310、 LAUNCHXL-CC13-90、
您好!
在设计小型射频信标(仅限 TX)时、我需要最大程度地增大 cc1310的传输范围。 我决定使用 CC1190放大 器并复制 LAUNCHXL-CC13-90中的整个射频设计、进行了微小更改、以将射频路径适应我的板。 但是、我不是 射频增生者、 因此我强烈需要 TI 的射频布局图。
由于我们的安全策略、我只能私下发送文件。
请检查我 的设计? 需要哪些文件以及如何发送它们?
谢谢。