This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1190:需要 CC1310+CC1190射频布局偏斜

Guru**** 2513195 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, LAUNCHXL-CC13-90, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/849766/cc1190-cc1310-cc1190-rf-layout-rewiew-needed

器件型号:CC1190
主题中讨论的其他器件:CC1310LAUNCHXL-CC13-90

您好!

在设计小型射频信标(仅限 TX)时、我需要最大程度地增大 cc1310的传输范围。 我决定使用 CC1190放大 器并复制 LAUNCHXL-CC13-90中的整个射频设计、进行了微小更改、以将射频路径适应我的板。 但是、我不是 射频增生者、 因此我强烈需要 TI 的射频布局图。

由于我们的安全策略、我只能私下发送文件。

请检查我 的设计?  需要哪些文件以及如何发送它们?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我发送一个朋友请求、当我批准该请求时、您将能够以私人邮件的形式向我发送文件、我可以查看布局。 我需要原理图(作为 pdf)和布局文件(作为光绘文件)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布局审核已离线完成。