This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1350:无线电唤醒模式下的 CC1350功耗

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC1350STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/848970/ccs-cc1350-cc1350-power-consumption-in-wake-on-radio-mode

器件型号:CC1350

工具/软件:Code Composer Studio

 尊敬的所有人:

我正在使用 CC1350 Launchpad、在无线电唤醒模式下、我遇到以下功耗问题。

硬件设置:CC1350 Launchpad

我正在运行的软件参考示例:rfWakeOnRadioRx_CC1350STK_tirtos_ccs

(无更改)

SDK 版本:1.50

当电路板正在运行等待消息时、流耗约为2.2mA。

这对于我们的应用来说是一个高值、我们期望在等待消息时有一个较低的值。

在附件中、您可以看到两张图片:

1.电源为3.3V 的 Launchpad 板、已移除 LED 跳线、未连接调试器接口、

2.我在万用表上读出的电流消耗值。

我还在附件中列出了该示例的主要代码文件(它们是我在文档中找到的原始代码文件)。

等待您的支持、提前感谢。

此致、

Mario Sandri

e2e.ti.com/.../CC1350STK.ce2e.ti.com/.../CC1350STK.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看到一些代码文件缺失(即使我上传了这些文件)。

    让我在下面添加一个消息。

    此致

    Mario Sandri

    e2e.ti.com/.../7077.rfWakeOnRadioRx.c

    e2e.ti.com/.../RFQueue.h

    e2e.ti.com/.../6138.RFQueue.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些基本原理:

    -您使用的是非常旧的 SDK 版本。 我强烈建议使用最新的 SDK。

    -您写的是您正在使用 LaunchPad。 但代码名称表明您使用了 STK 的示例代码。 请考虑使用为您使用的硬件编写的示例。  

    -我们在没有 TX 端的情况下对 rfWakeOnRadio 示例进行了开箱测试、其消耗电流为22uA。 请查看   此示例中的最佳电流测量方法。 可能是万用表未正确求平均值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持。

    现在问题已经清楚了、我解决了。

    此致、

    Mario Sandri