This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:当我不知道传输信号电平时、应该如何设置 RX 功率/灵敏度?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/849332/cc1101-how-should-i-set-the-rx-power-sensitivity-when-i-don-t-know-the-transmission-signal-level

器件型号:CC1101

我正在考虑设计电池供电的无线传感器/传动器节点。

IC 中是否存在根据 检测到的信号电平自动调整 RX 灵敏度的机制?

我记得看到一个在监听前导码字节时调整其增益的器件。

也许、它从最大灵敏度开始、并在收听前导码时将其增益降低到最佳水平。

在 CC1101的数据表中、我找不到这种机制的解释、我想知道芯片如何处理这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们所有的射频芯片都使用 AGC、它使用前导码来调节前端的增益。 前端中的增益根据传入信号的信号强度进行设置、以确保传入 ADC 的信号是理想信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家。

    我不确定、因为我在数据表中找不到确切的机制。

    我还有一个问题、它并不是完全特定于 CC1101、而是一些与无线发送器一般相关的问题。

    在确定发送器应传输的强度( 多少 dBm?)时、器件通常是否以可能的最强功率传输?

    或者是否有一些用于优化传输功率级别的想法/协议/算法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里没有完整的概述、因为这是客户想要实施的。  

    在我们的示例软件和堆栈中、我认为典型设置是最大输出功率、以确保最佳的可能范围。 但是、如果集线器附近有一个节点、则可以在输出功率降低时节省电池电量。  

    我认为一种典型的协议是以最大输出功率发送第一个数据包。 然后、集线器回复说接收到的数据包的 RSSI 非常高、然后可以用更低的功率发送下一个数据包。 如果节点未接收到输出功率降低的 ACK、则可以为下一次传输增加功率。  

    您需要双向通信才能动态调节输出功率、因为您需要一些有关接收器看到信号的强度的信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇哦、

    您似乎总是有答案。

    谢谢你。

    我想我可以使用您给我的想法来提出解决方案。