我正在考虑设计电池供电的无线传感器/传动器节点。
IC 中是否存在根据 检测到的信号电平自动调整 RX 灵敏度的机制?
我记得看到一个在监听前导码字节时调整其增益的器件。
也许、它从最大灵敏度开始、并在收听前导码时将其增益降低到最佳水平。
在 CC1101的数据表中、我找不到这种机制的解释、我想知道芯片如何处理这个问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在这里没有完整的概述、因为这是客户想要实施的。
在我们的示例软件和堆栈中、我认为典型设置是最大输出功率、以确保最佳的可能范围。 但是、如果集线器附近有一个节点、则可以在输出功率降低时节省电池电量。
我认为一种典型的协议是以最大输出功率发送第一个数据包。 然后、集线器回复说接收到的数据包的 RSSI 非常高、然后可以用更低的功率发送下一个数据包。 如果节点未接收到输出功率降低的 ACK、则可以为下一次传输增加功率。
您需要双向通信才能动态调节输出功率、因为您需要一些有关接收器看到信号的强度的信息。