请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1125 大家好、团队、
我的一位客户正在使用468MHz 范围内的 CC1125并寻找以下数据:
- 共模抑制规格
- 相邻信道抑制@ 12.5KHz
- 相邻信道抑制@ 6.25KHz 偏移的参数设置是什么
- 什么是 CC125的 C/N
请告知这些规格。
此致、
Vikas Chola
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前、我们没有能够测量数据表未涵盖的参数的测试系统。 对于较低的频率、选择性/阻塞数字稍好一些、但如果您要查找的数字存在不同的频率范围、请使用此数字。
SNR 将取决于测试用例、请参阅 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/412249 作为一个示例。 问题的背景是什么?
请说明您为何将此问题标记为高优先级。