This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:CO 通道抑制规格

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/864218/cc1125-co-channel-rejection-specification

器件型号:CC1125

大家好、团队、

我的一位客户正在使用468MHz 范围内的 CC1125并寻找以下数据:

  1. 共模抑制规格
  2. 相邻信道抑制@ 12.5KHz
  3. 相邻信道抑制@ 6.25KHz 偏移的参数设置是什么
  4. 什么是 CC125的 C/N

请告知这些规格。

此致、

Vikas Chola

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们没有能够测量数据表未涵盖的参数的测试系统。 对于较低的频率、选择性/阻塞数字稍好一些、但如果您要查找的数字存在不同的频率范围、请使用此数字。  

    SNR 将取决于测试用例、请参阅 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz/f/156/t/412249 作为一个示例。 问题的背景是什么?  

    请说明您为何将此问题标记为高优先级。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不在 CC112x 上测量同通道。 正如 Sverre 在旧的 E2E 线程中所写的那样、共通道抑制最有可能出现在-10dB 范围内(所需信号必须比干扰源高10dB)