This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:CC1120能否与 CC1101/CC110L 进行互操作?

Guru**** 2813215 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC110L, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/845731/cc1120-can-cc1120-interoperate-with-cc1101-cc110l

器件型号:CC1120
主题中讨论的其他器件:CC1101CC110L

团队、

CC1120和 CC1101/CC110L 似乎具有不同的调制方案(2-GFSK 与 GFSK)。

CC1120能否与采用 GFSK 的 CC1101/CC110L 进行互操作?
CC1120能否支持以下参数?

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  

    请参阅 SmartRF Studio 设置。 CC1120具有38.4kbps 设置、您可以将其用作起点、您需要更改 CC1120上的同步字才能与 CC1101通信。