Other Parts Discussed in Thread: CC1125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1125 大家好、
我们的客户正在申请 FCC 批准、并声明他们必须输入 CC1125的排放代码。
您能否与我们分享 CC1125的排放代码?
如果需要采取措施来获取指示符、请告知我。
提前感谢。
-Jejomar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
非芯片产品需要 FCC 认证。 因此、我们没有针对芯片本身的任何发射代码。
CC1125适合在 以下法规中使用。
适用于符合以下标准的系统:
•欧洲:ETSI EN 300 220 1类、ETSI EN 54-25、ETSI EN 300 113和 EN 301 166
•美国:FCC CFR47部分15、24、90、101
•日本:ARIB RCR STD-T30、T-67、T-108
他们 可以联系他们的认证实验室以获得有关如何获得认证的建议?
谢谢、
PM