This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:FCC 批准的排放代码

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/845044/cc1125-emissions-code-for-fcc-approval

器件型号:CC1125

大家好、

我们的客户正在申请 FCC 批准、并声明他们必须输入 CC1125的排放代码。

您能否与我们分享  CC1125的排放代码?

如果需要采取措施来获取指示符、请告知我。

提前感谢。


-Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非芯片产品需要 FCC 认证。 因此、我们没有针对芯片本身的任何发射代码。

    CC1125适合在 以下法规中使用。

    适用于符合以下标准的系统:

    欧洲:ETSI EN 300 220 1类、ETSI EN 54-25、ETSI EN 300 113和 EN 301 166

    美国:FCC CFR47部分15、24、90、101

    日本:ARIB RCR STD-T30、T-67、T-108

    他们 可以联系他们的认证实验室以获得有关如何获得认证的建议?

    谢谢、

    PM