请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 主题中讨论的其他器件: CC1190、 CC1352P
您好!
我在400 - 410 MHz 频段中使用 CC1310。 我对远距离通信有一个要求、对于这一要求、14dBm 的输出功率似乎不足以满足要求。
我寻找了用于提高输出功率的配套芯片、最终选择了在850MHz 至950MHz 频段中工作的 CC1190范围扩展器。
TI 在我感兴趣的频带中是否有任何其他功率升压芯片(范围扩展器/升压芯片)应用设计?
或者我是否应该使用分立式组件设计功率放大器?
提前感谢您提供的任何帮助。