This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310输出端的功率放大

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1190, CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/780709/cc1310-power-amplification-at-cc1310-output

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC1190CC1352P

您好!

我在400 - 410 MHz 频段中使用 CC1310。 我对远距离通信有一个要求、对于这一要求、14dBm 的输出功率似乎不足以满足要求。

我寻找了用于提高输出功率的配套芯片、最终选择了在850MHz 至950MHz 频段中工作的 CC1190范围扩展器。

TI 在我感兴趣的频带中是否有任何其他功率升压芯片(范围扩展器/升压芯片)应用设计?

或者我是否应该使用分立式组件设计功率放大器?

提前感谢您提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为这份应用报告将对您有所帮助: www.ti.com/.../swra527.pdf

    Simon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Simon、

    感谢您的答复、很抱歉耽误您的时间。

    我已经阅读了提供的应用报告。  SKY66115 (Skyworks)不符合我的电源输出要求。

    (在链路预算计算过程中,发现需要大约24dBm 的功率输出)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有任何有关该频段中+24dBm 传导输出功率的参考设计。 如果您可以使用指令天线来实现+24dBm 的辐射输出功率、则可以使用上述设计或 CC1352P。

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Simon、

    感谢 您的回复。

    我将进行检查。