请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC85xxDK-Headset-RD 大家好、我将使用 CC85XX 耳机和具有 CC 调试器的 PurePath 无线配置器。 其中一台耳机设备在调试器中工作正常、但在一段时间后 PurePath 停止看到该设备。 我将以相同的方式对两个示例进行操作、但其中一个示例已停止通过程序进行查看。 你有什么想法吗? 顺便说一下、如果我等待一段时间(例如5分钟)、调试器指示灯将变为绿色、此时、但我无法加载任何固件。