This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC85xxDK-Headset-RD:CC8531

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/784320/cc85xxdk-headset-rd-cc8531

器件型号:CC85xxDK-Headset-RD

大家好、我将使用 CC85XX 耳机和具有 CC 调试器的 PurePath 无线配置器。 其中一台耳机设备在调试器中工作正常、但在一段时间后 PurePath 停止看到该设备。 我将以相同的方式对两个示例进行操作、但其中一个示例已停止通过程序进行查看。 你有什么想法吗? 顺便说一下、如果我等待一段时间(例如5分钟)、调试器指示灯将变为绿色、此时、但我无法加载任何固件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已解决问题、但无法删除帖子。